结果:找到"3D封装 路径",相关内容653条
- 不能填充
- 你好,这个是CAD导入的板框,试了各种转换路径,就是不能填充中间的空白?版主可以指示操作吗?
- 所属专栏: 立创面板定制 标签: 填充 路径 发帖人:模块大神 发帖时间:2023-12-19 17:33:00
- 求助3D封装管理器怎么搜索
- QQ录屏20230521194910.zip请看这个视频,我该怎么在封装管理器搜索封装并替换呀?在原理图那边修改元器件参数也不能搜索封装。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 3D封装管理器 发帖人:zeroL 发帖时间:2023-05-21 19:51:00
- 不同操作系统3D封装库路径不对
- 1.LCEDA专业版安装在inux系统时建立的库文件(已关联了3D封装);2.将deepin系统中的库文件和3D模型,用到windows系统上时,发现路径不对;3.需要一个一个的手改过来,其中路径的反斜杠,两个系统是相反的。3.现在的问题发现库文件关联了3D模型,也按要求放到对应的文件夹中,实际将库文件在不同系统中用,每个元器件的3D路径都不对(估计是斜杠引起的),需要手改头疼的很。4.系统库都正常的,想了解一下是怎么处理的,望专业人员解答一下,能否解决不同系统中库文件的兼容性。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D封装 路径 发帖人:DEEEAN 发帖时间:2023-02-28 22:11:00
- 立创EDA专业版导入3D封装文件时位置异常
- 我用3D软件绘制了一个封装,在3d软件中显示,该模型是XY轴居中于坐标原点的,如下图所示。但是在立创EDA中绘制好一个XY轴居中原点的PCB封装后,导入3D模型的相对位置变成了这样,3D模型相对PCB孔位异常的远在KiCAD和AD中使用相同的3D文件,3D模型的位置都是在原点居中的,如下图所示。这种情况是什么原因呢?附上我的3D模型文件:1x22pin_header.zip
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创eda 3D封装 发帖人:没有感情的封装大画家 发帖时间:2022-10-25 20:00:00
- 立创eda专业版客户端无法使用系统3D封装
- 如图,我立创eda专业版使用的是半离线模式,有2个问题1.创建新元件时,在绑定3d模型时,列表里没有“系统库”,但是在在符号和封装中都可以使用系统库呀,不知道为什么2.就算不能使用系统3d模型,我使用自己的模型(从PCB中导出3d文件,删掉底层PCB,保存为step类型),在SolidWorks里看是有色彩的,就像下面这样但是导入eda后,显示的是灰色,不知道是什么问题虽然不影响PCB制作,但是使用过程中确实觉得不是很方便,不知道是不是软件本身的问题,希望尽快修复下1.创建新元件可以使用系统3d封装库2.导入3d模型可以正常显示颜色,而不是灰色
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创eda专业版 3d封装 发帖人:科技宅快乐水 发帖时间:2022-10-10 22:49:00
- Q:为何自己画的封装,绑定不了3D模型?
- 各位好!我最近比较困惑,我发现我自己画的封装库绑定不了3D模型。如下图所示:1.符号--二极管自己DIY见谅,不怎么规范。自己看着舒服就好!2.封装库------OSRAM灯珠焊盘打板实测没有任何问题?3.需要绑定3D数据。反馈问题?什么时候支持导出带铜箔的3D数据需要热分析。目前版本只能支持step格式,导致不能做热分析。step只能看数据与建构件干涉问题?红色框3D预览区没有看见焊盘相当于一个面,应该是实体才对。点击校准自动后放大到N倍?校准----自动后请温各位有什么好的办法吗?请教一下,谢谢!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 封装绑定模型,3D 发帖人:EDA农民工 发帖时间:2022-09-27 21:40:00
- 立创EDA在线专业版关于3D封装的问题
- 在使用立创EDA在线专业版将原来某个工程的原理图复制到现在的工程里,转成PCB后没有3D封装。需要如何操作才能看到封装呢?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 专业版 3D封装 发帖人:AA阿白哎 发帖时间:2022-09-13 11:27:00
- 关于复制封装时3D模式不受复制的问题!
- 请教一下大家,我在画封装由两组排母组成的封装时,从立创库复制了一个带有3D模型的单行排母封装,粘贴到我自己创建的器件封装时,3D模型就消失了,也就是复制封装的时,除了焊盘丝印等都能复制过去,唯独3D封装没跟过去,各位老哥该怎么操作,3D模型才能跟过去???
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA,封装,3D 发帖人:kFan9264 发帖时间:2022-04-27 23:45:00
- 立创EDA(标准版)6.4.32版本3D封装导入问题
- 第一次自己添加封装,下载了.wrl文件后在solidworks打开看了一下确实有模型在,但是导入到立创EDA后无法显示。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D封装 发帖人:xiejinxu 发帖时间:2022-03-30 22:46:00
- 求sim800模块AD的3D封装
- 老铁,求sim800模块AD的3D封装
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 求sim800模块AD的3D封装 发帖人:sanils 发帖时间:2021-01-08 14:19:00
返回